Evalúe sus necesidades
¿Qué tamaño de generador necesita
realmente en casos de emergencia?
Cummins es la marca en la que confían los propietarios cuando buscan confiabilidad, durabilidad y energía. Con un generador para el hogar o un generador portátil Cummins, su familia no quedará a oscuras. Su generador de reserva alimentado por gas natural, propano o diésel suministra energía de forma automática y silenciosa durante un corte de energía. Un generador portátil a gasolina de Cummins es fácil de mover, por lo que siempre tendrá energía donde la necesite.
Costos de un generador de reserva Cummins:
$3,591*
*Los precios son a partir de $3,591 (USD) para 13kW de generación de energía de respaldo para el hogar. Nunca tendrá que recargarlo o reconfigurarlo durante el mal clima puesto que se alimenta de la red de gas natural o propano líquido de su hogar.
VS.
Costos de un corte de energía prolongado:
$14,280
Una noche de hotel. Tirar todo lo que tenía en el refrigerador y en el congelador. Cañerías congeladas o rotas. Una bomba de sumidero sin energía que hace que un sótano se inunde y se llene de moho.
¿Qué tamaño de generador necesita
realmente en casos de emergencia?