Portátil y de reserva
Consejos de seguridad para el uso de generadores
Durante un corte de energía, la seguridad de su familia es la prioridad principal. Además de tomar medidas de preparación importantes en caso de tormenta, un generador puede ayudar a mantenerlo seguro durante un corte. Es importante poner en práctica una buena seguridad para los generadores diésel. Puede que tenga preguntas como: ¿Cómo uso un generador de manera segura? ¿Dónde puedo utilizar mi generador portátil? ¿Cómo funciona un generador? Asegúrese de seguir todos los consejos de seguridad para generadores que se presentan a continuación.
Consejos de seguridad para el uso de generadores portátiles:
- Nunca utilice su generador portátil adentro de su casa. El monóxido de carbono invisible e inodoro que se libera de los generadores portátiles en espacios cerrados como sótanos, garajes, cobertizos o entrepisos puede ser letal.
- Nunca conecte su generador a un tomacorrientes de pared. Esto puede causar electrocución.
- Deje que su generador se enfríe antes de recargarlo. Verter gasolina en las piezas calientes del motor puede provocar un incendio.
- Pruebe su generador portátil con frecuencia. Los generadores inactivos pueden funcionar mal si no se cuidan adecuadamente.
- Guarde la gasolina en un lugar seguro. Además, asegúrese de que está utilizando el tipo de combustible correcto como se le indicó.
- Conecte los elementos directamente en el generador. Si su aparato está adentro, utilice un cable de extensión apto para exteriores que sea al menos igual a la suma de las cargas de energía esperadas (vatios o amperes).
- No sobrecargue su generador. Incluso una unidad que está bien conectada puede sobrecalentarse o fallar. Siga las instrucciones provistas.
- Mantenga seco su generador. No utilice su generador en condiciones lluviosas o húmedas.
Consejos de seguridad para el uso de generadores de reserva:
- Asegúrese de que su generador esté instalado correctamente. Cummins tiene casi mil distribuidores en los Estados Unidos y Canadá para ofrecerle la experiencia que necesita.
- Asegúrese de que no haya residuos o ramas alrededor del generador. Además, preste atención a pequeños roedores que puedan entrar en la carcasa.
- Ejercite su generador con frecuencia para una funcionalidad óptima. Los generadores para el hogar de Cummins se ejercitan automáticamente según sus preferencias, pero es bueno probar manualmente su unidad también.
Proteja su hogar con Cummins
Silencioso. Compacto. Confiable. Los generadores de reserva para el hogar Cummins son una solución de respaldo permanente y segura para cuando se producen los cortes de energía en su hogar.
Los generadores de reserva para el hogar Cummins funcionan con un suministro limpio y eficiente de gas natural o propano, y están diseñados para encenderse automáticamente cuando hay una interrupción en el suministro de la compañía de servicio público. Eso significa que usted y su familia nunca estarán sin energía.