Generadores de reserva para el hogar Cummins
Consejos de preparación para huracanes
Cummins, fabricante de generadores de reserva para el hogar, se asoció con la meteoróloga Cheryl Nelson para ofrecer consejos sobre cómo usted y su familia pueden prepararse y protegerse durante la temporada de huracanes.
Trazar un plan
- Informe a su familia sobre la importancia de la preparación para huracanes y el desarrollo de un plan conjunto.
- Defina el criterio que usará para decidir cuándo permanecer en el hogar, buscar refugio o evacuar.
- Identifique el lugar más seguro para que su familia se refugie en el hogar y trace una ruta de evacuación y las alternativas.
- Si tiene mascotas, averigüe qué refugios locales permiten mascotas y contáctelos de antemano para inscribirse de manera anticipada y conocer los requisitos especiales que puedan tener.
- Si sus mascotas tienen microchip, asegúrese de que su información y etiquetas estén actualizadas. Si sus mascotas no tienen microchip, ahora es un buen momento para hacerlo.
- Diseñe un plan de comunicación para mantener a sus familiares y amigos al tanto de su ubicación y bienestar.
- Comuníquese con su agente de seguro y averigüe qué cubre su póliza de seguro vigente en caso de daño por huracanes.
- Si está en una zona de inundaciones, tome medidas de inmediato para obtener seguro contra inundaciones, como pólizas que normalmente demoran 30 días para entrar en vigencia.
- Guarde los documentos importantes en una caja fuerte de metal y almacene los archivos importantes en una memoria externa.
- Asegúrese de que todas las mascotas tengan collares con identificación actualizada e información de contacto.
- Mantenga los dispositivos sin cable como herramientas, linternas, teléfonos celulares, laptops, tablets, cámaras y juegos electrónicos cargados y preparados.
Reunir y hacer inventario de suministros
- Prepare un kit de seguridad, que incluya insumos médicos, linternas, baterías y radio meteorológica con baterías o manivela, y asegúrese de guardarlo en un lugar seguro y de fácil acceso.
- Tenga la cantidad suficiente de agua a mano (un galón por persona o mascota por día) para al menos tres días. Se puede necesitar más agua si hace calor y para las madres lactantes, los niños y quienes estén enfermos.
- Tenga la cantidad suficiente de comida para alimentar a toda la familia durante al menos tres días. No se olvide de los requisitos nutricionales especiales.
- Los alimentos recomendados incluyen carnes, frutas, verduras, sopas en lata listas para consumir, jugos en lata y leche pasteurizada no perecedera. También es bueno incluir barras de proteína o granola, frutos secos y alimentos con alto contenido de energía como frijoles en lata, atún en lata, cereales integrales, frutos secos, semillas de calabaza, mezcla de frutos secos, además de los sazonadores básicos como azúcar, sal y pimienta.
- Incluya en el kit de emergencia comida reconfortante como papas fritas o galletas. Esas delicias pueden resultar excelentes para levantar el estado de ánimo.
- Si tiene un niño pequeño, incluya fórmula preparada.
- Recuerde empacar un abrelatas manual.
- Reúna el kit de emergencia para su mascota junto con su alimento y agua, una bolsa reforzada o un collar con correa adicional, bolsas de residuos y/o caja sanitaria para gatos y uno o dos de sus juguetes favoritos para contensión.
- Descargue más consejos para adultos mayores, niños y mascotas.
Asegure su vivienda y propiedad
- Antes de la temporada de huracanes, limpie las canaletas, aleje la tierra y las acumulaciones de paja y hojas de su vivienda y selle las grietas de los cimientos.
- Revise si no hay tejas flojas o goteras en su techo. Un techo con el mantenimiento adecuado ayudará a prevenir los daños causados por el agua.
- Corte las ramas y observe si los árboles tienen señales de alguna enfermedad o debilidad por la que puedan ser propensos a colapsar con vientos fuertes.
- Instale y pruebe bombas de sumidero para evacuar el agua del sótano o las áreas bajas de la vivienda.
- Asegure los muebles del exterior, incluso las sombrillas o los objetos de decoración como los comederos para aves y las plantas colgantes, ya que pueden terminar siendo proyectiles con vientos fuertes.
- Ubique los autos cerca de su hogar del lado que se esperan los vientos menos fuertes y lejos de árboles y líneas de energía.
- Mantenga las persianas, cortinas y postigos cerrados, ya que así se reduce la probabilidad que que entre suciedad a la vivienda.
- Ubique los interruptores y las válvulas para cortar la energía, el gas y el agua y sepa cómo cerrarlos en caso de emergencia.
- Revise si los postigos contra tormentas o las protecciones para las ventanas no necesitan reparaciones y asegúrese de dejarlos a mano. Si aún no tiene nada para proteger sus ventanas contra los vientos fuertes, pida consejos en la ferretería local.
No se quede a oscuras
Con los generadores de reserva para el hogar de Cummins se mantienen las luces encendidas durante los apagones debido a las condiciones climáticas adversas o a alguna falla en el servicio de energía. Es una solución segura y permanente de energía de respaldo para su hogar.
Los generadores Cummins son silenciosos y confiables, y se encienden automáticamente cuando hay una interrupción en el suministro de la compañía de servicio público. Eso significa que usted y su familia nunca estarán sin energía.
Es lo último en preparación para huracanes.