A la hora de estar tranquilos en casa, los propietarios de viviendas recurren a Cummins para obtener confiabilidad, durabilidad y energía. Gas natural y propano líquido.
Qué hacer antes, durante y después de un corte de energía
Qué hacer antes, durante y después de un corte de energía
Qué hacer antes, durante y después de un corte de energía
Antes de un corte de energía
Haga un inventario de los artículos que necesita y que funcionan con electricidad.
Solicite a su médico un plan para cortes de energía para los artefactos médicos eléctricos y los medicamentos que deben estar en el refrigerador.
Abastézcase de baterías u otras alternativas que cubran sus necesidades cuando se corte la energía.
Suscríbase a alertas locales y sistemas de aviso. Vea los informes del tiempo.
Instale detectores de monóxido de carbono con reserva de batería en ubicaciones centrales y en cada piso de su hogar.
Revise los suministros disponibles para casos de cortes de energía. Tenga una linterna con baterías adicionales por cada persona de la vivienda. Cuente con agua y alimentos no perecederos suficientes.
Coloque un termómetro en el refrigerador y en el congelador para saber la temperatura cuando se reanude la energía.
Tenga los teléfonos celulares y otros equipos eléctricos cargados y los tanques de gasolina llenos.
Durante un corte de energía
Manténgase alejado de los cables caídos o equipos con chispas.
Apague o desconecte los electrodomésticos, equipos o artefactos electrónicos. La energía puede volver con picos de tensión momentáneos que pueden causar daños.
Mantenga cerrados los refrigeradores y congeladores. El refrigerador mantendrá frescos los alimentos por alrededor de cuatro horas. Un congelador lleno mantendrá la temperatura por alrededor de 48 horas.
Use neveras con hielo si es necesario.
Evite la intoxicación por monóxido de carbono. Los generadores portátiles, estufas de camping y parrillas de carbón deben usarse siempre en el exterior y a 20 pies de distancia de las ventanas como mínimo. Nunca utilice una estufa u horno de gas para calefaccionar su hogar.
Si el frío o el calor son extremos, diríjase a un lugar de la comunidad que tenga energía.
Después de un corte de energía
Si está en dudas, ¡tírelo! Deshágase de cualquier alimento que haya estado expuesto a temperaturas mayores a los 40 grados durante dos o más horas, o que tenga un olor, color o textura inusuales.
Si el corte de energía dura más de un día, tire los medicamentos que deben almacenarse en el refrigerador, a menos que la etiqueta del fármaco indique lo contrario. Si una vida depende de un medicamento refrigerado, consulte a un médico o farmacéutico y utilice el medicamento solo hasta que esté disponible el nuevo suministro.
No se quede a oscuras
Prepárese para cuando ocurra un corte de energía en su comunidad. ¿Cuánta energía necesita realmente?