Generadores de reserva para el hogar Cummins
Consejos de preparación para la temporada de tormentas invernales
Cummins, fabricante de generadores de reserva para el hogar, se asoció con la meteoróloga Cheryl Nelson para ofrecer consejos sobre cómo usted y su familia pueden prepararse y protegerse durante la temporada de tormentas invernales.
12 consejos de preparación para la temporada de tormentas invernales
- Abastézcase de baterías, linternas y cargadores antes de que llegue la tormenta ya que pueden pasar varios días antes de que se restablezca la energía y que se limpien las carreteras después de una tormenta invernal
- Asegúrese de tener suficiente alimento y bebida para varios días.
- Limpie las canaletas y corte las ramas que pudieran estar en contacto con las líneas eléctricas si están cubiertas con nieve o hielo.
- Apague los grifos exteriores y desconecte las mangueras.
- Cubra las cañerías expuestas y el calentador de agua con toallas y mantas.
- Asegúrese de que las ventilaciones de la calefacción estén abiertas y despejadas de muebles.
- Mantenga la temperatura interior constante y abra los gabinetes para ayudar que fluya el calor cerca de las tuberías.
- Deje que los grifos interiores goteen para evitar que las tuberías se congelen.
- Mantenga las cortinas abiertas durante el día para permitir que entre el sol.
- Si debe salir de su casa y conducir, lleve mantas, palas excavadoras, agua, alimentos y arena o piedras sanitarias en el auto en caso de que quede atrapado en la nieve o el hielo.
- En el caso de un corte de energía, use muchas mantas y ropa de invierno para abrigarse. Nunca use un horno de gas para calentar una casa en invierno.
- Para evitar una intoxicación por monóxido de carbono, no use un generador portátil en el garaje o la galería.
La información es poder
Reciba información y recursos valiosos en su bandeja de entrada. Consejos para ayudar a su familia a capear el temporal.
No se quede a oscuras
Con los generadores de reserva para el hogar de Cummins se mantienen las luces encendidas durante los apagones debido a las condiciones climáticas adversas o a alguna falla en el servicio de energía. Es una solución segura y permanente de energía de respaldo para su hogar.
Los generadores Cummins son silenciosos y confiables, y se encienden automáticamente cuando hay una interrupción en el suministro de la compañía de servicio público. Eso significa que usted y su familia nunca estarán sin energía.
Es lo último en preparación para tormentas invernales.