Qué esperar de nuestro

proceso de compra simple

Comprar su generador

Luego de haber averiguado lo necesario y decidir que un generador de reserva para el hogar Cummins es lo que usted necesita, Cummins está aquí para ayudarle con su compra y garantizar que su inversión en energía de reserva para el hogar sea adecuada para usted y las necesidades de su vivienda y familia.

La siguiente guía paso a paso le ofrece más información.

¿Lo sabía?

Adquirir un generador de reserva es una inversión inteligente. ¡La rentabilidad de instalar un generador de reserva es aun mayor que la de agregar un baño!**

**Fuente: http://www.remodeling.hw.net/cost-vs-value/2016/

Comprar generadores: paso a paso

Paso 1

Llámenos o contáctenos para programar una evaluación en el hogar gratuita y sin obligación de compra para determinar cuál es el generador adecuado para usted.

 

Paso 2

Un representante de algún distribuidor autorizado Cummins concertará una cita para visitar su hogar, evaluar sus necesidades de energía, determinar el mejor lugar para instalar el generador y brindarle una cotización total de los costos del generador y la instalación.*

El costo de un generador de reserva para el hogar más la instalación suele partir de los $6,000 en función del tamaño de su casa y la cantidad de electrodomésticos que desee alimentar.

Su distribuidor local Cummins adaptará el cálculo a sus necesidades.

 

Paso 3

¡Felicitaciones! Ha decidido adquirir un generador Cummins. Su distribuidor autorizado coordinará con usted la entrega y la instalación*.

*Los generadores deben ser instalados por un profesional calificado.

 

Programar ya su evaluación en el hogar GRATIS

Evaluación en el hogar

Qué esperar el día de la instalación

  1. Su instalador equipará su casa con un conmutador de transferencia, un dispositivo que conecta el sistema eléctrico de su hogar con las fuentes de energía: su proveedor de servicio eléctrico y su generador.
  2. Su nuevo generador se instalará en el exterior de su casa en el lugar que usted y su distribuidor autorizado Cummins hayan elegido.
  3. Una vez instalado, el generador se conectará al conmutador de transferencia según el código.
  4. Su red actual de gas natural o propano se conectará al generador.
  5. Ahora, su generador de reserva para el hogar Cummins estará listo para brindarle años de confiable energía de respaldo.

 

La de arriba es una guía para realizar una instalación típica; no obstante, cada situación es diferente.

 

Lo más importante es priorizar la seguridad. Instalar un generador de reserva implica contratar un profesional calificado y cumplir con diversos códigos (nacionales, estatales y locales).

Afortunadamente, su distribuidor autorizado Cummins está preparado para recomendarle el mejor método según su situación particular.

 

Qué esperar el día de la instalación

Evaluar sus necesidades de energía de reserva

Evaluar sus necesidades
de energía de reserva

Aquí le brindamos consejos que le permitirán prepararse para su evaluación gratuita en el hogar:

Decida de qué electrodomésticos no podría prescindir y de cuáles sí. Piense cuán prolongados podrían ser los cortes de energía. Un generador más pequeño podría resultar útil para las cosas básicas, como su refrigerador, luces y bomba de sumidero durante un corte de energía breve. Pero si se quedara sin energía durante períodos más prolongados, ¿de cuántas cosas realmente podría prescindir? Un generador más grande podría ser una mejor opción para usted.

Piense en dónde desearía colocar su generador. Puede minimizar los costos de instalación al colocar el generador lo más cerca posible de la entrada del servicio eléctrico existente. Mantenga el generador alejado de habitaciones y áreas habitables. El lugar que elija debe estar al menos a cinco pies de distancia de cualquier tipo de abertura, como puertas de entrada, ventanas y ventilaciones de sofito. Evite aleros, corredores, huecos bloqueados por árboles, arbustos u otra vegetación, y áreas expuestas a la caída de nieve.*
*Pueden existir restricciones en los códigos acerca de los lugares donde puede ubicar su generador por razones de seguridad. Su distribuidor autorizado Cummins o su autoridad local de códigos de construcción pueden brindarle asesoramiento al respecto.

Calcule las necesidades de energía de su hogar

Construidos para durar. Respaldados por la garantía de Cummins

Construidos para durar.
Respaldados por la garantía de Cummins.

Cummins diseña y fabrica los motores y generadores más confiables del mundo, desarrollados para funcionar en condiciones adversas. En el caso poco probable de que algo salga mal con su generador Cummins, le ofrecemos una garantía de 2 años del fabricante.

Para registrar su producto, haga clic aquí.