¿Un generador para toda una casa

agrega valor a la misma?

En una palabra...¡Sí!

Independientemente del tamaño de su casa, invertir en un generador para toda la casa agrega valor.

Las casas con generadores tienen precios más altos por pie cuadrado1

Las casas con generadores se cotizan más independientemente del tamaño de la misma. A continuación se muestra una lista de las diferencias de precio por pie cuadrado para casas con y sin generadores.

  • 13 kw, menos de 2000 pies² Menos de 2,000 pies² 3% más alto
  • 20 kw, 2000 - 3000 pies² 2,000 - 3,000 pies² 14% más alto
  • 25 kw, 3000 - 5000 pies² 3,000 - 4,000 pies² 17% más alto
  • más de 30 kw, más de 5000 pies² Más de 4,000 pies² 14% más alto

Es común para las casas con generadores que tengan otras mejoras que le agregan valor, por lo tanto aunque la diferencia del precio total no pueda atribuirse al generador, la existencia de un generador sistemáticamente mejora el valor de la casa.

home-exterior-front-night.jpg

 10 mejoras importantes para vender su casa a un mejor precio

  • Generador de reserva
  • Paredes de vidrio retráctiles
  • Granero, cochera o apartamento para los suegros
  • Despensa del mayordomo
  • Decoración neutra
  • Techos altos
  • Encimeras de cuarcita
  • Sistemas de casa inteligente
  • Garaje para cuatro autos
  • Baños similares a un spa

Fuente: Wall Street Journal

El valor real de una casa con generadores

Por supuesto, el valor principal que su familia obtendrá de un generador es seguridad y conveniencia. Durante un corte de energía, un generador para toda la casa le brindará energía a su casa y le garantizará que la vida continúe.

No espere a que se produzca un corte de energía para comprar un generador. Con el respaldo de 100 años de experiencia brindando energía confiable, los generadores de reserva para el hogar Cummins garantizan tranquilidad antes de que se corte la energía.

Busque su distribuidor local de Cummins

quietconnect-generator-no-background.png

1Datos en base al análisis de más de 1,800 casas residenciales unifamiliares en venta en el área de Miami. Cada casa será única y ofrecerá diferentes características que impactarán en su precio. En este análisis, hemos adaptado los precios de las casas a las diferencias de saldo en número de baños, disponibilidad de piscinas y tamaño del lote en donde se ubica la casa. Hemos excluido casas con lotes más grandes que 20,000 pies² o más pequeños que 5,000 pies². Datos vigentes al 7 de mayo de 2019.