Generadores de reserva para el hogar Cummins

¿Cuánto durará un generador de reserva?

La compra de un generador de reserva para su hogar es una inversión a largo plazo,
entonces, ¿por cuánto tiempo proporcionará energía a su hogar?

Durante un corte de energía

Los generadores pueden funcionar siempre que se suministre combustible al generador y se realicen comprobaciones periódicas. Los generadores de reserva para el hogar Cummins funcionan a gas natural o propano líquido (LP). En teoría, un generador alimentado por gas natural podría funcionar indefinidamente, ya que lo proporciona su compañía de servicios públicos, aunque esto no se recomienda como fuente de alimentación principal. Un generador alimentado por LP estará limitado por la cantidad de propano del tanque y las cargas colocadas en el generador. Cummins hace los generadores con el consumo más eficiente de combustible del mercado.

pareja-mirando-noticias-sobre-huracán.jpg

cummins-home-generator-outside-with-family-grilling.jpg

Mantenimiento del generador para el hogar

El mantenimiento de rutina de su generador para el hogar lo mantiene en funcionamiento durante más tiempo. Para garantizar su suministro de energía de respaldo esté listo en cualquier momento, siga estos consejos de mantenimiento preventivo:

  • Encienda su generador. Los generadores de reserva para el hogar Cummins incluyen modos de ejercicio flexibles para reducir el consumo de combustible, las emociones y el ruido innecesarios.
  • Verifica el diagnóstico del generador. Durante los modos de ejercicio, su generador realizará una revisión de mantenimiento para verificar que su generador pueda alimentar su hogar durante un corte de energía. También puede usar el modo "solo arranque" para ejecutar una verificación de diagnóstico al arrancar el motor sin encender el generador.
  • Use la aplicación de monitoreo remoto. Esta aplicación le proporcionará notificaciones instantáneas si su generador necesita atención.
  • Realice una inspección visual. Al igual que su auto, un generador requiere mantenimiento. Revise todos los meses las líneas de combustible de su generador, los niveles de refrigerante y aceite, los filtros de aire y el área circundante en busca de suciedad y residuos.
  • Confíe en los expertos. Un distribuidor autorizado de Cummins puede realizar el mantenimiento de rutina de su generador de reserva para el hogar para que su hogar nunca se quede en la oscuridad.

No se quede a oscuras

Con los generadores de reserva para el hogar de Cummins se mantienen las luces encendidas durante los apagones debido a las condiciones climáticas adversas o a alguna falla en el servicio de energía. Es una solución segura y permanente de energía de respaldo para su hogar.

Los generadores Cummins son silenciosos y confiables, y se encienden automáticamente cuando hay una interrupción en el suministro de la compañía de servicio público. Eso significa que usted y su familia nunca estarán sin energía.

¿Cuánta energía de reserva necesita?

Calcule las necesidades de energía de su hogar

generador-de-reserva-cummins-en-patio.jpg