¿Está listo para salir a la carretera

este verano?

El verano ha llegado oficialmente, y muchas personas saldrán a la carretera para obtener un poco de descanso y relajación necesarios.

Nos hemos asociado con Donna Hull de My Itchy Travel Feet: The Baby Boomer's Guide to Travel y el equipo de Cummins RV para asegurarnos de que usted está listo para salir a la carretera este verano. Con nuestros consejos para planificación, consejos para protección del hogar y consejos para la preparación para los vehículos recreativos, estará listo para salir a la carretera rápidamente.

preparar la maleta para la familia

Planificar su viaje

Antes de salir a la carretera, Donna sugiere que se haga a sí mismo cinco preguntas:
  • ¿Ha comprobado que la carretera que tomará no tiene ninguna obra en construcción?
  • ¿Está preparado su vehículo para un viaje por la carretera?
  • ¿Hay tiempo suficiente en el itinerario para salir del auto y ejercitarse?
  • ¿Tiene un plan saludable para las comidas durante el viaje?
  • ¿Es el itinerario lo suficientemente lento como para explorar y divertirse?

Obtenga más consejos para un viaje feliz por la carretera.

Inspiración para descanso

¿Está cansado de tener siempre las mismas vacaciones? Obtenga inspiración por parte de Donna en My Itchy Travel Feet.

Estos son algunos de nuestros favoritos:

Donna tiene una sección completa en su blog dedicada a los destinos para viajes por la carretera en EE. UU..

RV pasando por un lago con montañas

Prepare y proteja su hogar

Ya sea que se va de su casa para hacer un viaje corto por la carretera o para unas largas vacaciones en el extranjero, adopte medidas para asegurar que su hogar está listo para la duración de sus vacaciones… Porque, seamos sinceros, nadie quiere volver de un viaje relajante para encontrarse con que le han robado su casa o que se ha inundado el sótano.

hand-removing-mail-from-mailbox.jpg

Una forma importante de preparar su casa antes de viajar es hacer notar que todavía hay gente viviendo en ella. Tome las siguientes medidas para estar tranquilo y sentirse seguro:

  • Pida que no le envíen correo por un tiempo o pídale a un amigo que recoja su correo, para asegurar que su buzón no se llene o que no haya paquetes apilándose en la entrada de su casa.
  • Instale temporizadores en las luces dentro y alrededor de su casa, para que tenga la apariencia de que hay gente que entra y sale. La mayoría de los temporizadores se pueden configurar para que se enciendan y apaguen aleatoriamente.
  • Pídale a un vecino cercano si podría estacionar el auto en su entrada mientras no está en casa, para hacerle saber a otros que hay alguien cuidando su hogar.
  • Un sistema de alarma le permitirá disfrutar de sus vacaciones sabiendo que su casa está segura de robos y controlada para evitar incendios.
  • Los expertos aseguran que dejar una llave alrededor de su casa puede darle a potenciales ladrones un acceso fácil a su casa si quieren entrar. En cambio, deje una llave de más a un vecino de confianza.
  • Reemplace su termostato manual con uno automático para mantener la temperatura en su hogar regulada y para ahorrar dinero.
  • Utilice aplicaciones remotas para vigilar y controlar artefactos importantes, como su sistema de seguridad o el generador del hogar, mientras no está.
  • Instale un generador de energía de reserva para el hogar Cummins QuietConnect para mantener la seguridad, automatización y artefactos de su hogar encendidos y funcionando en caso de un corte de energía mientras usted está de vacaciones.

generador para el hogar cummins instalado afuera de una cas

ajustando un termostato digital a mano

Si va a estar afuera por un largo período de tiempo, la viajera experta Donna de My Itchy Travel Feet recomienda contratar a un cuidador para la casa para que haga controles periódicos dentro de su hogar. Deberían:

  • Tirar la cadena en todos los retretes para que no se acumulen gases de las cloacas, especialmente si su hogar está sobre una fosa séptica.
  • Confirmar que no se está recibiendo correo o que alguien lo está recogiendo.
  • Asegurarse de que el sistema de riego funciona y regar las plantas en maceta adentro y afuera.
  • Cortar el césped o confirmar que el servicio de jardinería se ocupa de ello.
  • Ajustar el termostato un día antes del final de su viaje para que vuelva a su casa con una temperatura agradable.

Prepare y proteja su RV

No hay forma más rápida de arruinar sus vacaciones que quedarse varado a mitad del camino, cuando debería disfrutar los lugares de su parque nacional favorito.

Ya sea que viva todo el tiempo en su RV o que solo lo use durante los fines de semana, asegúrese que su RV está listo con los siguientes consejos para preparación:

  • Realice un servicio a los sistemas más importantes de su hogar sobre ruedas tal y como lo haría con su casa: cambie regularmente los filtros del a/a y haga que el a/a y el horno sean inspeccionados por un profesional regularmente. "Camine alrededor del coche como lo haría en su casa durante la primavera", dice Chris Crowel, líder de mercado de RV de Cummins. "La mejor manera de saber si su casa necesita mantenimiento es salir y mirarla. Realice el mismo tipo de inspección a su coche y vea cómo ha reaccionado al clima invernal".
  • No se olvide de otros sistemas importantes: cambie el combustible, el refrigerante y los filtros hidráulicos con regularidad.

pareja jubilada feliz con un rv en la playa

hombre cambiando el neumático de un rv

  • Tanto las millas como el tiempo hacen que el aceite se deteriore con el tiempo. El aceite se debería cambiar cada 3,000-4,000 millas. Para un motor de Cummins, recomendamos un aceite CJ-4 (CES20081) tal como Valvoline Premium Blue.
    • Si no cambió el aceite antes de guardar su RV durante el invierno, recomendamos que lo drene y cambie antes de salir a la carretera por un viaje largo. Cuando está almacenado, el aceite puede tomar humedad de la condensación y los paquetes de aditivo del aceite se pueden caer.
  • Con el motor apagado, drene el separador de combustible-agua para asegurar que el combustible no tiene agua. El agua puede resultar en una lubricación inadecuada de los componentes del sistema de combustible, como las bombas y los inyectores, lo que podría resultar en reparaciones caras.
  • Controle sus frenos y neumáticos antes de cualquier viaje. Adicionalmente, los frenos deberían ser inspeccionados por un profesional una vez al año.
  • Ajuste las tuercas flojas de sus neumáticos y asegure que sus neumáticos están inflados de acuerdo a las especificaciones apropiadas.
  • Realice mantenimiento a su generador de acuerdo al manual de operación para su modelo específico de generador. Los manuales de reemplazo para generadores de Cummins se pueden conseguir creando una cuenta gratis en quickserve.cummins.com.
    • Ejercite regularmente el generador de su RV.
    • Compruebe el sistema de escape de su generador cada vez que lo enciende. Asegúrese de que no tiene pérdidas y que se extienda más allá del perímetro del vehículo.
    • El cambio de aceite inicial es crítico para la longevidad del generador. Utilice un aceite para motor de calidad premium como OnanMax SAE-30 y SAE 15W-40. Nota: no verifique el nivel de aceite mientras su generador está encendido, ya que el aceite caliente puede salir disparado del agujero de la varilla y puede provocar quemaduras severas. 
    • Mantenga su generador limpio e inspecciónelo periódicamente para verificar si está dañado. Polvo y residuos son una parte de su vida diaria. El polvo puede tapar el sistema de admisión y reducir la eficiencia del motor. Recuerde reemplazar los filtros de aire y aceite con regularidad.

varilla aceitosa en un trapo

Para obtener más consejos para viajes, asegúrese de seguirnos en CumminsRV on Facebook.

La información es poder

Reciba información y recursos valiosos en su bandeja de entrada. Consejos para ayudar a su familia a capear el temporal.

Boletín informativo

Al enviar el formulario, usted acepta recibir ofertas exclusivas, actualizaciones y promociones relacionadas con los productos y servicios de Cummins Inc. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento.