Génératrices pour la maison Cummins

La puissance de protéger votre maison

Êtes-vous prêt à protéger votre demeure avec la paix d'esprit garantie offerte par une génératrice pour la maison?

Ce guide de l'acheteur présente le processus de sélection de votre génératrice étape par étape, vous permettant de dormir sur vos deux oreilles en sachant que vous avez fait le bon choix pour vous et votre famille.

Pourquoi il vous faut une alimentation de secours

La météo extrême, l'infrastructure vieillissante et les défaillances d'équipement entraînent une augmentation des pannes de courant. Une panne majeure peut vous coûter des milliers de dollars. Plusieurs personnes ne disposent d'aucune solution pour protéger leur demeure en cas de panne d'électricité. Un récent sondage de 1 000 personnes ayant subi un ouragan et une panne de courant indique que 3 sondés sur 4 auraient voulu être mieux préparés.

Gardez votre maison illuminée et en toute sécurité à travers les plus graves tempêtes grâce au chef de file mondial éprouvé en production d'électricité, Cummins.

Explorez les génératrices de Cummins

home-exterior-front-night.jpg

Le saviez-vous? Les pannes du réseau électrique ont augmenté de 450 % depuis 2003.

cummins-home-generator-outside-with-family-grilling.jpg

Sélectionnez un type de génératrice : portative ou d'urgence

Les génératrices portatives sont conçues pour une utilisation à court terme. Elles doivent être activées manuellement, et vous devez y brancher les appareils que vous souhaitez utiliser. Les génératrices d'urgence, comme celles de la série QuietConnect de Cummins, se branchent directement sur le réseau électrique de votre demeure et s'activent automatiquement dès que l'alimentation par votre fournisseur d'électricité s'interrompt. La bonne génératrice d'urgence peut alimenter votre demeure indéfiniment

  Génératrices portatives Génératrice de secours
Coût Généralement entre 400 $ et 1 000 $ Généralement entre 3 000 $ et 10 000 $
Carburant Réservoir d'essence, de propane ou de diesel. Ravitaillement manuel requis lors de pannes prolongées. Aucun ravitaillement requis, car ce modèle s'alimente à partir du conduit de gaz naturel ou de gaz propane liquide de votre demeure.
Entretien Le bon fonctionnement et la durabilité de l'appareil dépendent d'un entretien manuel régulier. Entretien automatisé et de surveillance à distance du système.
Mise en marche Doit être mis en marche manuellement en cas de panne. Se met en marche automatiquement en cas de panne.

Évaluez vos besoins en alimentation électrique

Que ce soit pour alimenter votre demeure entière pendant une panne ou simplement pour vous assurer que les systèmes critiques restent fonctionnels, Cummins offre la génératrice pour la maison qui répondra à vos besoins uniques. Utilisez notre calculatrice interactive pratique pour estimer quelle taille de génératrice convient le mieux à votre famille.

Calculez les besoins énergétiques de votre maison

father-son-playing-airplane-couch.jpg

cummins-home-generator-outside-with-family-grilling.jpg

Prix et installation d'une génératrice

La paix d'esprit que vous apporte une génératrice pour la maison vous coûtera moins que vous le pensez. Les génératrices ​​​​​​​d'urgence QuietConnect de Cummins sont offertes pour aussi peu que 3 555 $ US plus les coûts du commutateur de transfert automatique et les frais d'installation. Elles ont également un effet positif sur la valeur de revente de votre maison. Les génératrices portatives Onan de Cummins offrent aussi un excellent rapport qualité-prix, étant offertes à partir de 749 $ US. Elles sont un choix approprié si vous ne subissez que des pannes mineures à l'occasion.

Achetez votre génératrice pour la maison

Que vous soyez à la recherche d'une génératrice portative ou d'une génératrice d'urgence pour la maison entière, votre concessionnaire autorisé Cummins local aura ce qu'il vous faut. Grâce au meilleur réseau de concessionnaires et de techniciens de l'industrie, Cummins offre à ses clients un service et un soutien hors pair, le tout débutant par le choix et l'achat d'une nouvelle génératrice pour la maison.

Trouvez votre concessionnaire local

cummins-logo-signage-sky.jpg