Types de panne d'électricité

Panne d'électricité complète

Une perte d'alimentation complète dans une zone. Une panne d'électricité complète est la forme de panne d'électricité la plus importante qui puisse se produire. Il est particulièrement difficile de se remettre rapidement des pannes d'électricité complètes résultant d'un dysfonctionnement des centrales électriques. Les pannes peuvent durer de quelques minutes à quelques semaines selon la nature de la panne.

city-blackout.jpg

Baisse de tension

Une chute de tension dans une source d'alimentation électrique. Le terme « baisse de tension » provient de la variation de l'intensité de l'éclairage lorsque la tension s'abaisse. Les baisses de tension peuvent entraîner un mauvais rendement de l'équipement ou même un mauvais fonctionnement.

inspecting-electric-utility-components.jpg

Défaut permanent

Une perte massive d'alimentation habituellement causée par un défaut dans une ligne électrique. L'alimentation est automatiquement rétablie dès que le problème est résolu.

downed-power-line.jpg

  • Pannes planifiées

    Certaines pannes sont prévues pour permettre aux techniciens d'entretenir, de réparer ou de mettre à niveau l'équipement en toute sécurité.

  • Pannes non planifiées

    Il peut y avoir de nombreuses causes de défaillances dans un réseau électrique. Il peut s'agir, par exemple, de courts-circuits, de défaillances dans les centrales électriques, d'une surcharge, d'une erreur humaine, de vandalisme et de dommages causés aux lignes de transport, aux sous-stations ou à d'autres parties du réseau.

Génératrice d'urgence pour la maison, série QuietConnect

Qu'est-ce qui fait qu'une génératrice d'urgence Cummins vous convient?

Les puissants moteurs à combustion propre qui fonctionnent au gaz naturel ou au propane pour vous donner un rendement efficace et écologique.

La technologie sonore brevetée rend les génératrices Cummins silencieuses et respectueuses de l'environnement.

La surveillance à distance vous permet, à vous et à votre concessionnaire, d'observer et de contrôler votre génératrice d'urgence où que vous soyez au moyen de votre appareil mobile.

Les génératrices Cummins peuvent passer presque inaperçues, car on peut les installer à seulement 18 pouces de votre maison grâce à leur design compact aux lignes pures et à leur marche silencieuse.

Prévoyez une consultation gratuite