Êtes-vous prêt à

prendre la route cet été?

L'été est officiellement arrivé, et bon nombre de gens prendront la route vers un repos bien mérité.

Nous nous sommes associés à Donna Hull de My Itchy Travel Feet: The Baby Boomer's Guide to Travel et à l'équipe de Cummins RV pour nous assurer que vous être prêt à traverser les kilomètres cet été. Grâce à nos astuces de planification de voyage, de protection de votre domicile et de préparation de votre VR, vous serez prêt à partir en un rien de temps.

une famille fait ses bagages en vue d'un voyage

Planifier votre voyage

Avant de partir, Donna vous recommande de vous poser cinq questions :
  • Avez-vous vérifié si des travaux routiers ont lieu sur votre trajet?
  • Est-ce votre véhicule est prêt pour un long voyage?
  • Avez-vous prévu assez de temps en chemin pour sortir de votre véhicule et vous dégourdir?
  • Avez-vous un plan de repas santé pour le trajet?
  • Votre itinéraire vous laisse-t-il assez de temps pour explorer et vous amuser?

Voir d'autres astuces pour un bon voyage sur la route.

Sources d'inspiration pour les vacances

Vous en avez assez de vos vacances toujours pareilles? Donna de My Itchy Travel Feet est là pour vous inspirer.

Voici quelques-unes de nos destinations préférées :

Sur son blogue, Donna consacre une section entière aux destinations d'escapade routière aux É.-U..

un vr circule à côté d'un lac sur un montagne

Préparer et protéger votre domicile

Que votre départ soit de courte durée ou que vous partiez en voyage pour une longue période, assurez-vous que votre demeure est prête pour tout votre voyage. Après tout, au retour d'un voyage, qui voudrait retrouver une demeure cambriolée ou un sous-sol inondé?

hand-removing-mail-from-mailbox.jpg

Un aspect important de la préparation de votre demeure en prévision d'un voyage, c'est de donner l'impression que des gens sont toujours présents. Prenez les mesures suivantes pour votre sécurité et votre paix d'esprit :

  • Faites temporairement cesser la livraison de votre courrier ou demandez à un ami de le collecter afin d'éviter que votre boîte aux lettres ne déborde ou que des paquets restent sans surveillance sur le seuil.
  • Installez des minuteurs sur les lampes à travers la maison pour simuler les allées et venues de gens. La plupart des minuteurs peuvent être réglés de façon à s'activer aléatoirement.
  • Demandez à un voisin à proximité de se garer dans votre entrée pendant votre voyage pour faire savoir que votre maison est surveillée.
  • Avec un système d'alarme, vous pourrez profiter de votre voyage sans craindre le cambriolage ou l'incendie.
  • Les experts s'entendent que laisser une clé de sûreté dans les environs de votre maison peut donner un accès facile aux voleurs qui voudraient s'introduire chez vous. Laissez plutôt votre clé de rechange chez un voisin de confiance.
  • Remplacez votre thermostat manuel par un modèle automatique pour mieux réguler la température de votre demeure afin d'économiser.
  • Utilisez des applications à distance pour surveiller et contrôler vos électroménagers, votre système de sécurité et votre génératrice domestique pendant votre départ.
  • Installez une génératrice d'urgence pour la maison QuietConnect de Cummins pour assurer l'alimentation du système de sécurité, de la domotique et des électroménagers en cas de panne d'électricité pendant votre voyage.

génératrice cummins pour la maison installée à l'extérieur d'une demeure

main ajustant un thermostat numérique

Si vous partez pour une longue durée, la voyageuse experte Donna de My Itchy Travel Feet vous recommande d'engager un gardien qui vérifiera occasionnellement l'état de votre domicile. Cette personne devrait :

  • Actionner toutes les chasses d'eau pour empêcher l'accumulation de gaz d'égout, surtout si vous avez une fosse septique.
  • Vérifier que le courrier est bel et bien suspendu ou recueilli.
  • S'assurer que le système d'irrigation fonctionne, et arroser les plantes en pot à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Tondre le gazon ou s'assurer que le service d'aménagement paysager s'en occupe.
  • Ajuster le thermostat une journée avant votre retour pour que la maison sont confortable à votre arrivée.

Préparer et protéger votre VR

Rien ne ruine plus vite des vacances que de finir coincé sur le bord de la route au lieu de profiter votre parc national favori.

Que vous viviez à temps plein dans votre VR ou que vous l'utilisiez seulement la fin de semaine, assurez-vous que votre véhicule est prêt en respectant les astuces suivantes :

  • Entretenez les systèmes principaux de votre demeure roulante comme vous le feriez pour votre maison : remplacez régulièrement les filtres du climatiseur, et faites inspecter le climatiseur et la fournaise par un professionnel chaque année. « Faites le tour du véhicule comme vous le feriez pour votre demeure au printemps », dit Chris Crowel, chef de marché pour Cummins RV. « La meilleure façon de savoir si votre maison a besoin d'entretien, c'est d'y jeter un oeil. Faites de même pour votre véhicule pour voir s'il a bien traversé l'hiver. »
  • N'oubliez pas les autres systèmes principaux : remplacez régulièrement les filtres hydrauliques, à carburant et à liquide de refroidissement.

couple retraité heureux sur la plage aux côtés d'un vr

homme qui remplace le pneu d'un vr

  • Autant le temps que le kilométrage parcouru entraîne la détérioration de l'huile. Vous devriez effectuer la vidange d'huile tous les 3 000 à 4 000 miles. Pour un moteur Cummins, nous vous recommandons d'utiliser une huile CJ-4 (CES20081), comme l'huile Premium Blue de Valvoline.
    • Si vous n'avez pas vidangé l'huile avant de garer votre VR pour l'hiver, nous vous recommandons de la vidanger avant de prendre la route pour un long voyage. Alors que l'huile est entreposée, elle peut absorber l'humidité découlant de condensation, ou ses additifs peuvent se précipiter.
  • Alors que le moteur est en arrêt, vidangez le séparateur eau/carburant pour vous assurer que le carburant diesel ne contient pas d'eau. La présence d'eau peut entraîner une lubrification inadéquate de composantes du circuit d'alimentation comme les pompes ou les injecteurs, ce qui pourrait vous obliger à effectuer des réparations coûteuses.
  • Inspectez vos freins et vos pneus avant chaque voyage. Vous devriez par ailleurs faire inspecter vos freins par un professionnel chaque année.
  • Resserrez les écrous lâches sur vos roues et assurez-vous que les pneus sont gonflés comme le prévoit la fiche technique.
  • Entretenez votre génératrice comme le prévoit le guide d'utilisation de votre modèle. Vous pourrez trouver un manuel de rechange pour votre génératrice Cummins en créant un compte gratuit à quickserve.cummins.com.
    • Faites régulièrement fonctionner la génératrice de votre VR.
    • Inspectez le système d'échappement de votre génératrice chaque fois que vous la démarrez. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite et que l'embout dépasse le périmètre du véhicule.
    • La première vidange d'huile lors du rôdage est capitale pour la longévité de la génératrice. Utilisez une huile à moteur de première qualité comme OnanMax SAE-30 ou SAE 15W-40. Remarque : Ne vérifiez pas le niveau d'huile pendant que votre génératrice est en marche, car de l'huile chaude risque de vous éclabousser à partir du trou de la jauge, ce qui peut causer de graves brûlures.
    • Gardez votre génératrice propre et inspectez-la régulièrement pour constater tout dégât. La poussière et les débris font partie de son quotidien. La poussière peut boucher les entrées d'air et diminuer l'efficacité du moteur. N'oubliez pas de remplacement régulièrement les filtres à air et à huile.

jauge huileuse sur un chiffon

Pour plus d'astuces de voyage, suivez CumminsRV sur Facebook

L’information, c’est le pouvoir

Faites-vous livrer des ressources et des renseignements précieux dans votre boîte de réception. Conseils pour que votre famille puisse affronter la tempête.

Infolettre

En soumettant le formulaire, vous acceptez de recevoir des offres exclusives, des mises à jour et des promotions concernant les produits et services de Cummins Inc. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps.